主题中讨论的其他器件:ADS124S08
Bob 您好:
我希望大家都好。 我一直在使用评估板测试我们的一些新传感器设计、并对其性能感到满意。 在过去的几天中、我一直致力于让评估板上的 ADC 通过 J3上的 SPI 总线与我们的北欧 MCU 进行通信。 但是、我无法从 ADC 读取任何寄存器值、尽管我使用模式1、并且短接 JP1以将板载 MCU 保持在复位状态。 我还可以在示波器上看到 clk 和 MOSI 信号、但我在 MISO 信号上没有收到任何信号。 此外、CS 在读取或写入过程中变为低电平的位置也是正常工作的。 我已经尝试过1、4和8 MHz 总线速度。 我正在尝试仅读取状态寄存器。 我已经没有什么可查的了、您的时间和精力将会非常感谢、帮助我找到这个问题的最根本。 我缺少什么吗? 如果可能、请随时与我联系、因为我没有时间解决此问题。
561-350-6939
此致、