This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02EVM:-非常困惑

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821106/ads125h02evm---very-confused

器件型号:ADS125H02EVM
主题中讨论的其他器件:ADS125H02

您好、E2E 论坛成员、

我无法使 EVM 执行我认为应该执行的任何操作。 它会生成数据。 我正在尝试将其配置为生成40、000 SPS SINC 5滤波数据。 它在其内部时钟上运行。 因此、这是7.378MHz +/-几个百分点、而不是10.24MHz。  我认为、当配置为40KSPS 时钟频率为7.37MHz 时、它应该会产生28.8SPS 的采样率。 MODE0寄存器设置为0x83。 这应满足 10000 - 11111:40kSPS (fCLK = 10.24MHz)。 它以35.5Hz 的速率产生 DRDY。 位2:0中的3设置似乎选择了 SINc4。 SINC5无设置。 但可能有40、000次设置会产生 SINC5滤波数据。

我们希望 Sinc5数据在滤波器的 OWR 具有第一个陷波。 对于2.048MHz 的外部时钟、我们期望(并被 TI 告知)这是有效配置。

有人可以提供帮助吗?

谢谢

Terry Johnson

咨询工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一项数据:以(较低)速率运行、用于7.3ish MHz 的内部时钟、可产生正确的输出字速率、例如100SPS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    我强烈建议您查看 ADS125H02设计计算器(修订版 A)。 这是一个 Excel 计算器、我将其组合在一起、尝试帮助澄清您提出的一些问题。 不过、我会尽力回答您的上述问题...

     

    [引用 user="Terry Johnson]我正在尝试将其配置为生成40、000 SPS sinc 5过滤数据。 它在其内部时钟上运行。 因此、这是7.378MHz +/-几个百分点、而不是10.24MHz。 我认为、当配置为40KSPS 时、在7.37MHz 的时钟频率下、它应该会产生28.8[k]SPS 的速率。[/quot]

    当您选择40kSPS 数据速率 时、ADS125H02的内部时钟将自动扩展至10.24MHz、因此当使用内部振荡器时、您应该观察到40kSPS 的输出数据速率。

    但是、如果您使用7.3728MHz 的外部振荡器、然后选择40kSPS 数据速率、则正确、输出数据速率将按系数(7.3728 / 10)= 0.73728进行缩放、因此您会观察到0.73728 * 40kSPS 的输出数据速率、 或29.49kSPS

      

    [引用 USER="Terry Johnson] MODE0寄存器设置为0x83。 这应满足 10000 - 11111:40kSPS (fCLK = 10.24MHz)。 它以35.5Hz 的速率产生 DRDY。 位2:0中的3设置似乎选择了 SINc4。 SINC5无设置。 但是、可能有40、000次设置会产生 SINc5滤波数据。[/QUERP]

    我认为这也应该在数据表中加以澄清... DR 选择实际上是选择要使用的滤波器输出。 如果您选择任何等于或大于14.4kSPS 的数据速率、您将获得 SINC5滤波器响应。 您绕过了 SINCx 和 FIR 滤波器、因此它不会影响您选择的滤波器模式与这些数据速率、您将使用 SINC5滤波器。 同样、如果您选择 FIR 滤波器、但对速率高于20SPS 的数据进行编程、则会得到 SINC1滤波器响应。

     

    [引用 USER="Terry Johnson]我们希望筛选器 OWR 上具有第一个陷波的 SINc5数据。 使用2.048MHz 的外部时钟时、我们期望(并被 TI 告知)这是有效的配置。[/报价]

    这是一个有效的配置...对于40kSPS 数据速率、您可以使用介于1MHz 和10.75MHz 之间的外部时钟频率:

    使用2.048MHz 时钟时、"40kSPS 数据速率设置"将产生8kSPS 的数据速率和类似如下的滤波器响应:

    我希望这会有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    感谢您的快速响应。 此处引用了你们的一些答复作为我的答复。

    "我强烈建议您查看 ADS125H02设计计算器(修订版 A)。 这是一个 Excel 计算器、我将其组合在一起、尝试帮助澄清您提出的一些问题。 不过、我会尽力回答您的上述问题..."

    我一定会明白的。

    "当您选择40kSPS 数据速率时、ADS125H02的内部时钟将自动扩展至10.24MHz、因此 当使用内部振荡器时、您应该观察到40kSPS 的输出数据速率。"

    它可能无法准确调节至10.24MHz? 当配置为40K 时、我得到35.5 kSPS。 这实际上是唯一未解决的问题。 我将与我的一位同事再次检查设置。

    "但是、如果您使用7.3728MHz 的外部振荡器、然后选择40kSPS 数据速率、则正确、输出数据速率将按系数(7.3728/10)= 0.73728进行缩放、因此您会观察到0.73728 * 40kSPS 的输出数据速率、 或29.49kSPS。"

    因此、2.048MHz 外部时钟在配置为40kSPS 时应恰好产生8000SPS 的采样率。 由于我们的时钟将锁定到 GPS、我确切地说。

    "我认为这也应该在数据表中加以澄清... DR 选择实际上是选择要使用的滤波器输出。 如果您选择任何等于或大于14.4kSPS 的数据速率、您将获得 SINC5滤波器响应。 您绕过了 SINCx 和 FIR 滤波器、因此它不会影响您选择的滤波器模式与这些数据速率、您将使用 SINC5滤波器。 同样、如果您选择 FIR 滤波器、但对速率高于20SPS 的数据进行编程、则会得到 SINC1滤波器响应"

    这证实了我的假设。 谢谢。

    "这是一个有效的配置...对于40kSPS 数据速率、您可以使用1MHz 到10.75MHz 之间的外部时钟频率:"

    再次感谢您再次确认这一点。

    我将检查这个问题是否已解决、尽管35.5kSPS 是一个小问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    内部10.24MHz 振荡器的关闭频率不应超过+/- 3.5%、因此我不确定如何获得35.5kSPS。 您是通过探测示波器上的/DRDY 引脚来观察此数据速率、还是在软件中对数据速率进行计时?

    ADC 的数据速率由主时钟频率设置、因此您应该得到的输出数据速率应非常精确、为8kSPS。 也许某些数字信号传播时间可能会在温度范围内出现微小变化、但除此之外、数据速率将根据您的外部时钟频率进行跟踪。 当我观察到数据速率有任何变化时、可能是逻辑分析仪的采样率和时钟抖动。