This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:DDC264EVM:直接连接到 DDC264 (不带 FPGA)

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM, DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/820947/ddc264evm-ddc264evm-direct-connect-to-ddc264-without-fpga

器件型号:DDC264EVM
主题中讨论的其他器件: DDC264

您好!

我们希望将 DDC264EVM 用于我们的原型设计、并将其从 MCU 直接连接到 DDC264。 我们不想使用 FPGA (或 PC)。 我们只需要从 MCU 直接连接到 DDC264的以下信号

 1) RSTN

 2) 2) DCLK

 3) 3) CONV

 4) 4) CLK_CFG

 5) 5) DIN_CFG

 6) DOUT

 7) 7) DVALID

看起来所有这些信号都可以在 PCB 上的大焊盘上访问。

在正常运行期间1)- 5)由 FPGA 驱动。  

现在我的问题是:

是否可以将相应的 FPGA 输出设置为某种高电阻模式、以便可以从外部驱动上述信号1)-5)? 如果未连接 USB、FPGA 可能已经处于高电阻模式?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能只需将 FPGA 的 program_B 永久下拉(可在 R8上访问)就足够了?  还是永久按下 S2?

    感谢您的任何帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulf、

    欢迎访问 TI E2E 论坛。

    通过分别移除 R20、R16和 R19、您应该能够将 DCLK、CONV 和 CLK 信号与 FPGA 隔离。

    在尝试其他操作(移除 R8或永久按下 S2)之前、您可能需要尝试使用 MCU 驱动信号 RESETn、CLK_CFG 和 DIN_CFG、并检查您是否能够复位和配置 DDC。