This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:不同批次 IC 的 JESD204B 性能差异

Guru**** 2769415 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821613/ads52j90-jesd204b-performance-difference-with-different-batch-number-of-ic

器件型号:ADS52J90

您好!

我们拥有许多电路板的原型构建、其中 ADS52J90 ADC 以 JESD204B 模式运行、我们发现数据链路的误码率性能与 ADS52J90 IC 上的批次代码之间存在一定的相关性。

当器件6BAPOCW 的数据链路性能大幅下降(通过 IBERT 测试、范围和功能性能验证)时、标有84CKZQW 的器件似乎能够正常工作。

您能否告知这些批次的 IC 之间是否有任何预期的性能差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    批量处理可能会显示一些差异、但我们希望器件能够在5G JESD 下可靠运行。  

    如果在标准负载下数据速率高于5G、眼图将会缩小。 它可能会使某些部件更加敏感。  

    谢谢!