This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC104S051:长电缆上的 ADC104S051 SPI 问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC104S051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821038/adc104s051-adc104s051-spi-problem-on-long-cables

器件型号:ADC104S051

您好!

我成功地将 ADC104S051用于传感器板。 我在并行单元模式下将2个传感器连接到一条 SPI 总线(一次只需一个 CS 处于低电平)

但事实证明、当我在 ADC104S051和 μ µC 之间使用长电缆(4m)时、SDO 信号开始在 SPI 时钟的第4个时钟而不是第5个时钟上输出数据。 在这种情况下、读取的数据已损坏。 如果我使用较短(1m)的电缆、一切都可以正常工作。

为了抑制 SPI 线路上的反射、我在靠近 µC Ω 的 SCK、SDI 和 SDO 线路中添加了56Ohm 电阻。

我已经用示波器测量了信号、到目前为止、所有信号都很好。

SPI 的运行频率为125kHz。

我将 SPI 模式设置为与时钟信号的后缘上升沿一起工作。

是否有任何关于此问题的解释或我可以检查什么以找出问题的想法?

非常感谢。

此致

Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来好像存在信号 完整性问题、但 SPI 并非真正用于  4m 等远距离通信

    我建议放慢通信速度。

    此外、 当您检查信号时、您是否连接了尽可能靠近 ADC 的位置?  请在 ADC 附近的数字线路上使用示波器来检查信号完整性、尤其是振铃。

    此致

    Cynthia