This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4449:VCM 电阻器查询

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821528/ads4449-inquiry-of-vcm-resister

器件型号:ADS4449

你好

I VCM 电阻器查询。

如果在下面的电路中没有黄色标记的25 Ω 电阻、则运行是否有问题?

本致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    是的、这是一个问题。 共模电压不会在两个输入之间平衡。 如果您可以移除其他25欧姆电阻器、并且 ADC 输入的两个引脚上的共模电压都正确、那么您将可以正常工作。

    此致、

    Jim