This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LMP91000:退出深度睡眠模式的 LMP91000输出电压稳定多长时间?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/818039/ccs-lmp91000-how-long-is-the-lmp91000-exiting-the-deepsleep-mode-output-voltage-stable

器件型号:LMP91000

工具/软件:Code Composer Studio

大家好


在使用 LMP91000的过程中、我发现了以下问题:我退出深度睡眠模式并进入3引线电流测量单元。 我使用示波器观察 Vout 输出电压、发现稳定大约需要3.6s。 启用 FET 短路。
这种情况是否正常?
从待机模式到3引线电流计电池模式、输出电压稳定需要多长时间?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稳定时间取决于电池。 因此、我们不建议关闭偏置。 请参阅 7.3.1.2控制放大器、 7.4器件功能模式和 7.6.5 MODECN -模式控制寄存器(地址0x12)。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    如何在进入深度睡眠模式时保持 A1打开?

    A1如何打开和关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 MODECN 中输入 DeepSleep 将关闭 A1。 而是使用待机。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了不同的组合、

    从深度睡眠模式进入激活状态并从待机模式进入激活状态。

    结果发现输出电压同时稳定、大约需要4芯。


    FET 短路始终开启

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还有其他问题吗?

    谢谢、