This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:具有 PROFIBUS PA 的现场发送器参考设计

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821316/dac8740h-the-reference-design-of-field-transmitter-with-profibus-pa

器件型号:DAC8740H
Thread 中讨论的其他器件:Profibus

我浏览了 TI.com 并找到了采用 HART 调制解调器的现场变送   器参考设计、我想知道 PROFIBUS PA 是否有完整的解决方案。

如有必要、我希望获得更多信息和参考资料来支持客户。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗洛拉、

    我们打算发布一个包含此内容的参考设计、该设计目前处于初步阶段、可能会发生更改、但随附了当前原理图。 它已经过测试并且运行良好、但是我们已经知道、对于与 MSP430相关的启动问题、我们需要实施一个更改。 否则、信号链设计应从开始成为一个很好的示例。

    e2e.ti.com/.../6232.DAC8740H_5F00_PAFF_5F00_1_5F00_17.pdf