This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80EVM:DAC38RF80EVM 电路板始终显示异常

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821416/dac38rf80evm-dac38rf80evm-boards-always-show-abnormalities

器件型号:DAC38RF80EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVM

您好 TI

DAC38RF80EVM 电路板始终如下图所示显示异常?

它们可以单独使用、还是需要与其他电路板匹配?            

你有什么建议吗?

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    您看到的异常是什么? 我无法从您发送的内容中得知。 您可能没有使用 USB 接口进行连接、如底部的红色框所示。 这通常是因为您的计算机上没有正确安装 USB 驱动程序。 使用控制面板下的 deice manager 确保已安装 FTDA 驱动程序。    

    如果是独立运行、则该板只能在 NCO 模式下使用。 否则、您需要将其与 TI 的 TSW14J56EVM 或 TSW14J57EVM 连接、以向 DAC 提供数字测试图形。 其他选项 包括 FPGA 开发板、例如 Altera Arria V 和 Arria 10板、或 Xilinx KC705、VC707、ZC706、KC105、 选择... 电路板。  如果这些电路板具有 FMC 或 FMC+连接器、DAC EVM 可能会与其对接。

    此致、

    Jim