This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:ADC 输入信号上存在电压

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821075/adc128d818-voltage-present-on-adc-input-signals

器件型号:ADC128D818

大家好、

在我的项目之一中、我们使用 的是 ADC128D818。 我的电源电压和基准电压为5VDC。

条件:

我们没有提供任何输入信号、一段时间以来、我们观察到所有输入信号均为5VDC (所有输入均为浮点)

请告诉我会出现什么问题。 请在下面找到原理图。

谢谢 Ashok  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashok、


    如果您只是使用万用表测量 INx 引脚与地之间的电压、则可能会看到5VDC 信号。 这可能取决于引脚上的泄漏电流。

    如果您看看 ADC 的输入结构、您会发现一组输入保护二极管、如下所示:



    对于这些结构中的任何一种、都可能存在一些泄漏。 如果输入泄漏来自二极管结构的 V+、这可能会导致引脚上的电压变为正电源。 请注意、该泄漏电流通常为5nA。 如果您认为来自引脚的电流明显更高、那么如果引脚过压、可能会对 ESD 结构造成一些损坏。 这可能会导致引脚产生额外的泄漏电流。

    该电压是否干扰了您对该板进行的任何测量? 该电压可能会产生一些其他影响、但这是一种可能的来源。


    吴约瑟