This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:将 ADS124S06编码帮助更改为 Arduino Uno

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821131/ads124s06-coding-help-with-ads124s06-to-arduino-uno

器件型号:ADS124S06

您好!

我目前正在编写一个代码、将数据从一个 ADS124S06收集到 Arduino Uno。 我运行了一个问题/问题:使用 RDATA 命令收集数据时是否需要 DRDY 引脚(即是否连接至低电平或高电平)?

谢谢、

Spencer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    DRDY 引脚是一个始终驱动的输出引脚、用作信号、指示转换已完成、且可读取新数据。  您无需使用此引脚、可以将其保持未连接状态。

    使用该引脚有一个优势。  DRDY 引脚可连接到 GPIO 输入端、并监测低电平状态、以指示新数据可用。  这可能是轮询循环的一部分。  这样、您可以防止多次读取相同数据、或在首次发布时丢失新结果。

    一种更好的方法是使用启用了高到低中断的 GPIO 输入引脚。  这减少了使用计时器或轮询循环的开销、并允许在新结果可用时立即对其进行捕获。

    此致、

    Bob B