This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400:ADS5400版本 B 和版本 C 之间的差异

Guru**** 2516060 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/820383/ads5400-differences-between-revision-b-and-revision-c-of-the-ads5400

器件型号:ADS5400

ADS5400数据表显示了从 B 到 C 的变化、但过于抽象。 是否有任何更改详细信息

我发现 Rev.C 有效、而 Rev.B 无效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    印为02A1PLTG4的芯片不工作、此批号为2010

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体来说、信号没有翻转、芯片工作不正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    我们的专家之一正在研究这一问题、并将很快与您联系。

    您能否进一步说明"信号未翻转"是什么意思? 您目前是否在系统中设计了此部件、而此部件似乎无法正常工作?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出波形异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hank、  

    您能否附上您看到的工作频谱和非工作频谱的图像和说明。  

    谢谢

    优素福