This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:AFE4900EVM

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817896/afe4900evm-afe4900evm

器件型号:AFE4900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4900

我按照开发人员指南中的所有说明操作、看起来产品工作不好。  

我尝试了几天-没有成功、没有真正的 PPG 信号...

此外、我看不到有关电路板跳线以及如何从 D9插座读取的任何说明  

很高兴获得帮助、了解如何深入检查、以及是否需要-如何更换

埃尔达德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eldad、

    由于 AFE4900在选择性披露下共享、因此我们无法在此共享任何信息。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?

    此致、

    Prabin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我换了!!!

    TI 是一家拥有令人难以置信的强大支持团队的优秀公司!!!

    谢谢大家