This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08EVM:如何使用 Δ-Σ ADC 评估软件

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/819121/ads114s08evm-how-to-use-delta-sigma-adc-evaluation-software

器件型号:ADS114S08EVM

您好!  

我对 如何使用 Δ-Σ ADC 评估软件有疑问。

Q1: 如何使用软件通过 RDATA 命令读取数据?  

我使用"Console"选项卡的设备命令:ReadData 读取数据。
当时、我观察到 DRDY、CS、SCLK、DIN、DOUT、 但我似乎正在执行 Read Data Direct。

Q2: 请告诉我"Scripts"选项卡的等待单位。

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaede、

    关于 Q1、ADS114S08EVM 固件不会像您所看到的那样发出 RDATA 器件命令。  固件 ReadData 命令是在固件开发的后期添加的、是另一个函数的一部分的复制/粘贴。  我确实尝试更改代码以使用 RDATA 命令、但未发布。  因此、当前无法从 GUI 发出 RDATA 设备命令。

    对于 Q2、延迟单位以毫秒为单位。  这在《Δ-Σ ADC 评估软件用户指南》的第7.2.3.8节中进行了讨论:

    http://www.ti.com/lit/ug/sbau260/sbau260.pdf

    时序不精确、因为无法同步命令何时发送到固件以及固件何时执行命令的时序。  这些脚本是一种伪代码形式、而不是精确步骤。  可以按照软件用户指南5.3.3中的说明调整脚本中发出的命令之间的额外延迟。  这个时序在无需发出 delay 命令的情况下增加了命令步骤之间的自动延迟。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回答。

    我明白了。

    很抱歉我没有阅读用户指南。

    我还有一个问题。

    是否可以使用脚本处理循环?

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaede、

    遗憾的是、GUI 软件中未实现 LOOP 命令。  相反、您需要剪切和粘贴脚本代码、以实现所需的任意数量的迭代。  在 GUI 应用程序之外执行此操作可能更容易。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回答!

    我明白了。

    此致、

    Kaede Kudo