This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16V130:详细的内部输入电路

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC16V130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/816926/adc16v130-detailed-internal-input-circuit

器件型号:ADC16V130

您好!

我们的客户正在评估 ADC16V130和 LTC2107。
他们希望确保100MHz 或更高的输入信号可以由内部 S/H 电路正确保持。
他们想要知道从输入端子到 S / H 电路的等效电路及其值(R、C)、如数据表图所示。 LTC2107的第2部分。



TI 能否为他们提供有关 ADC16V130的内部电路?

此致
Hiroshi、




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    数据表确实提供了这些图。

    图25 (第18页)中有带电阻器值的时钟图。

    图20 (第16页)和引脚说明(第3页)显示了采样/保持输入的架构。 不过、这不提供电阻器或电容器值。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan San、您好!

    很抱歉 我迟到了。
    在 TI 日本的支持下、我们能够提出合适的产品。

    此致、
    Hiroshi