This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8411:VCC=5V、具有3.3V SPI 接口 MCU

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8411, DAC80501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/819900/dac8411-vcc-5v-with-3-3v-spi-interface-mcu

器件型号:DAC8411
主题中讨论的其他器件: DAC80501

您好!

我们 的客户正在考虑将 DAC8411 @ Vcc = 5V 与3.3V MCU 配合使用。 但在 DS 规格中、这似乎是不可能的。
没有电平位移真的不可能吗?
通常、即使电源为5V、3.3V 输入也是可以接受的。




此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    感谢您的查询。 DAC8411是一个有点旧的器件。 它不支持 TTL IO 电平。 您可以查看 DAC80501、它具有相似或更好的规格。 它支持3.3V IO 电平。

    希望这能解答您的问题。 如果您有任何其他要求、请告诉我。

    此致、

    Uttam Sahu

    精密 DAC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam San、

    我们的客户正在寻找采用小型封装的16位 DAC。
    我认为将 WSON 添加到 DAC80501是一个很好的信息。

    谢谢你。

    Hiroshi