This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:在 AFE5809 ADC 的输入上观察到的非线性。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/820520/afe5809-observed-non-linearity-at-the-input-of-afe5809-adc

器件型号:AFE5809

大家好、

我们在项目之一中使用 AFE5809。 此处、我们给出了  1KHz 至15MHz 的交流耦合(1uF) ADC 输入范围。

我们设计了 AFE5809 ADC 的内部高通滤波器、通过在 INM 引脚和接地之间连接一个15nF 电容器、其截止频率为100KHz。

我们已按如下所示设置寄存器配置:

地址 - 数据输入(十六进制)
  16.       0001.
  04       0008.
  03       2000年
  02       2000年

在此附上在交流耦合电容器前后观察到的所有波形、并附上原理图供您参考。 还连接在 MATLAB 中绘制的 ADC 输出波形。

您能就上述问题提供建议吗?

 e2e.ti.com/.../8322.ADC.pdf        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题所在的地方尚不清楚。 以下几项可以帮助您:  

    1.运行 ADC 测试模式,如斜坡模式,以检查 FPGA 捕获时序是否正常。  

    2. AFE 运行空闲噪声,确保您可以获得正确的背景噪声。  

    3.为 AFE 运行小信号,如10至20mVpp,以确保测量 AFE 增益。  

    4.运行大信号。 您的电流信号将使 AFE 过载、我认为大于2Vpp。 根据 LNA 增益、我们的 AFE 输入范围为250mVpp 至1Vpp。  

    谢谢!