This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:TSW1400EVM 8通道分析

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/820308/tsw1400evm-tsw1400evm-8-channel-analysis

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件: ADS52J90EVM

您好!

TSW1400EVM 手册说明:  

  • 同时对多达八个通道进行分析

这八个通道意味着什么? 这是否意味着、该板只能同时捕获8个模拟输入通道? 我想将 ADS52j90EVM 与 TSW1400EVM 配合使用、并同时捕获16或32个通道。 Simultaenous Capture 对我来说非常重要。

第二、这些电路板就是这样的:

  • 8通道、10位分辨率、速度200MSPS
  • 16通道、14-10位分辨率、速度100 MSPS
  • 32通道、10位分辨率、速度100 MSPS

或者、我可以通过某种方式使用 TSW1400EVM 和 ADS52j90EVM 创建32个具有100MSPS 的通道吗?

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有数据在模拟通道上同时采集。  

    • 真:8通道、10位分辨率、速度200MSPS
    • 真:16通道、65MSPS 时为14位、分辨率达10位、速度为100MSPS
    • 真:32通道、10位分辨率、每通道速度50 MSPS。 有关32通道模式的更多详细信息、包括 MUX 运行、请参阅数据表。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、下面是另一个问题:在 ADS52j90EVM 指南的第9页、4.1页。  EVM 布局和硬件设置显示:  

    • "测试16通道模式使用 EVM 上的1-23奇数通道完成"。 这意味着只有12个通道? 其他4个通道来自哪里?
    • "使用通道7和8测试8通道模式"。 信道1-6来自何处?

    期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、  

    • 使用 EVM 上的所有通道1-24完成32通道模式测试

    我看不到其他8个模拟输入。 SMA 通道7-8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 EVM 用户手册并查看 EVM 的图片和 sch。 您可以看到 EVM 支持多种器件模式。 因此、无法在尺寸受限的 PCB 中实现所有模式。 一些通道配置为运算放大器、有些通道使用变压器。  这就是几个通道未连接的原因。 否则、EVM 将会很大。  

    如果您希望同时捕获所有通道、则需要进行定制设计。 您只需要一种8通道、16Ch 或32CH 模式。  

    EVM 为您提供了一个示例来执行实际设计、但无法支持器件中的所有模式。  

    另一方面、TSW1400固件将捕获所有数据。 未连接的通道将显示为空闲噪声。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、在我的项目中、只有三个(8、16、32通道模式)模式中的一个被使用。 我的问题是、32通道模式实际上是32个模拟输入通道吗? 或者此 EVM 仅支持24个 Ananlog 输入?