This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4246:申请设计审查

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4246

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817023/ads4246-request-a-design-review

器件型号:ADS4246

你好

我申请 ADS4246的设计审查

运行条件

输入频率:75MHz

采样率:100Msps

带宽:20Mhz

请查看原理图。

e2e.ti.com/.../ADS4246.pdf

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    我们将在审核完成后再次与您进行讨论。

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben

    何时可以获得评论?
    谢谢。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果采样率为100Msps、则只能重建50MHz 信号。

    适合您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben

    带宽为20Mhz、因此没关系。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    有关设计审查、您可以参考以下资源:

    1) EVM 原理图: http://www.ti.com/lit/zip/slac459

    2) 2)数据表中的引脚功能表。

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben

    我们根据 EVM 原理图设计了电路。

    我们将在 生产前申请设计审查。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    Eben 将在未来几周内退出办公。 我看到论坛帖子表明问题已经解决。 我现在将关闭它。 如果您需要任何内容、您可以随时开始发布新帖子。 谢谢。  

    -Kang