请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS4246 你好
我申请 ADS4246的设计审查
运行条件
输入频率:75MHz
采样率:100Msps
带宽:20Mhz
请查看原理图。
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Louis、
有关设计审查、您可以参考以下资源:
1) EVM 原理图: http://www.ti.com/lit/zip/slac459
2) 2)数据表中的引脚功能表。
谢谢、
埃本