This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:澄清了 CMOS SYNC0&1信号的 GPI 和 GPO 信号

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80, DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/819951/dac38rf80-clarification-on-gpi-and-gpo-signal-for-cmos-sync0-1-signal

器件型号:DAC38RF80
主题中讨论的其他器件: DAC38RF83

尊敬的 TI:

我们在设计中使用 DAC38RF80。

我们对 GPI0、GPI1、GPO0和 GPIO1引脚的描述感到困惑。

在 DAC38RF80的引脚图和引脚说明表中、引脚名称和编号不同。

 

 

 

DAC38RF80和 DAC38RF83的引脚图与 GPI/GPO 信号相同、但 DAC38RF80和 DAC38RF83的引脚说明表中的 GPI/GPO 信号说明不同。

请告诉我们 CMOS SYNC0&1应该使用哪个引脚名称和编号、DAC38RF80的 GPI/GPO 应该接地哪个引脚名称和编号

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    我们的一位器件专家正在研究您的问题、稍后将与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lalit、

    引脚 L7是 CMOS SYNC 0。 引脚 K7是 CMOS SYNC 1。 GND 引脚 L6和 M7。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    那么、这意味着 GPI/GPO 引脚对于 DAC38RF80和 DAC38RF83具有不同的配置?

    因为在 DAC38RF83中、引脚 L7是 CMOS SYNC0、引脚 L6是 CMOS SYNC1。


    Jim 是这样吗?

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lalit、

    否 该系列中的每个器件的引脚分配都是相同的。 您看到的是数据表中某个位置的错误。 在83数据表的第11页的引脚功能表中、它有正确的描述。

    此致、

    Jim