This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34H84EVM:时钟发生器 CLOK 不稳定&放大器;有关外部时钟的信息

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, DAC34H84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/820293/dac34h84evm-clock-generator-clok-not-stable-info-about-external-clock

器件型号:DAC34H84EVM
主题中讨论的其他器件:CDCE62005DAC34H84

  您好!

我将使用 CDCE62005配置 DAC34H84 EVM 作为 DACCLK 源。

我的问题是、每当我通过 GUI 软件配置 CDCE62005时、似乎它没有存储在 ROM 中、每当电路板上电时、先前的配置就会丢失。 我还尝试使用 EEPROM 锁定/解锁选项进行配置、但不幸运。 是否有方法可以保存配置、这样我 就不必在每次电路板上电时再次执行配置。

在默认配置下、CDCE62005 (DACCLK/DACCLKC)的输出频率不稳定、有时会提供150MHz、有时会提供140Mhz、130MHz、并且会不断变化、因为我在 DAC 输出中会听到很多噪声。 这是正常的吗?

3.我是否可以通过绕过 CDC 时钟发生器 IC 将外部时钟用作 DACCLK 源。 从原理图中、我找到了 EVM 板上用于外部时钟的两个连接器 J22和 J23。 此外、在未安装 R124和 R125的电路板上、我是否应该安装它们并使用外部时钟?   此外、R124和 R125 DNI (请勿安装)上也有相关说明、如果 R124和 R125不应安装、我是否应绕过它们、否则包含它们的原因是什么?

4.如果使用外部时钟、幅值(电压峰峰值)应该是多少?R124和 R125的值应该是多少?