This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2022:TLA2021、TLA2024 I2C

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/820490/tla2022-tla2021-tla2024-i2c

器件型号:TLA2022
主题中讨论的其他器件:ADS7142

尊敬的*:

我们能否 使用上拉电阻器将 TLA202x 的 I2C 连接到1.8V?

我们的系统 I2C 为1.8V、我们希望避免使用电平转换器。

如果没有、您建议使用哪种低成本 ADC 解决方案来实现1.8V I2C 通信?  

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、您可以使用高达1.8V 的上拉电阻器来操作 TLA20x 的 I2C 接口。 但是、您需要计算数字阈值是否仍然满足 ADC 和 MCU 端的高电平和低电平。 如果您使用2V 电源来运行 TLA202x、则可以这样做。 但是、如果您为 TLA202x 使用3.3V 电源、则很可能不再满足所有阈值。 这取决于您要用于 ADC 的电源电压。

    ADS7142将是一款12位 ADC、可直接支持1.8V I2C 接口。

    此致、