This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:电压阶跃参考数据

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/819802/ads131e08-reference-data-for-voltage-step

器件型号:ADS131E08

大家好、  

我收到了客户关于 ADS131E0x 系列的问题。 下面是他们的问题:

我们从计算中了解到、ADC 可针对24位模式配置进行转换的最小可能的 ADC 输入电压、电压基准为 +/-2.5V (提供5V 的满量程)将大约为0.2uV。

这意味着如果输入阶跃电压为 X*0.2uV、则 ADC 转换阶跃为 Y*1位。

‘是,您是否有经验中的任何参考数据,最好的实际’电压阶跃是一个明智的考虑因素,以确保信号远高于 SNR,ADC 转换是绝对的。 这里 是克服热、孔径、外部因素等不确定系统噪声的实用方法  ‘,这一“实际”步骤将影响整个系统的准确度,让我们暂时保持它的正常运行。

您 希望从现场体验中获得的电压是‘500uV 或1mV’步进电压还是‘更小’步进电压?

应以任何方式对其进行测试、但在此之前、我们需要此数据进行仿真分析。

谢谢!  

此致、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfred、


    我不能完全确定你要问什么。 您是否在问需要多少实际信号来查看器件的 ADC 输出是否存在明显变化以确保不存在噪声?

    我将尝试以这种方式对其进行解释。 我们在数据表中提供了噪声表、说明了您可以为器件的不同配置预期的噪声。 查看数据表中的表1和表2。 对于每个设置、您可以确定任何测量所见的 RMS 噪声。 对于结果、您会看到图3所示的器件中的输入参考噪声。 通常、我想您能够实际检测到大约为 RMS 噪声值6倍的信号。 测量的输出噪声通常具有高斯分布、噪声的6倍 RMS (或标准差)将明显超出正常测量范围。

    我不确定这是您提出的问题。 如果问题与我解释过的不同、则回帖。


    吴约瑟