This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1259:引脚端接

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/820134/ads1259-pin-termination

器件型号:ADS1259

在 ADS1259的数据表中、SYNOUT 引脚是一个输出引脚、但在断电模式下、它是一个输入引脚。  我不使用 SYNOUT 输出、也不打算使用断电功能。  出于 EMC 考虑、是否建议使用1M 电阻器将 SYNOUT 引脚端接至接地端?   此外、我不打算使用 RST/PWDN 引脚。  是否应使用10K 电阻器将该引脚上拉为高电平?  谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    是的、是的...

    我不认为 SYNCOUT 引脚在处于"输入"状态时提供任何功能。 它被认为是断电中的数字输入、因为它没有被主动驱动。 但是、我认为提供下拉电阻器以防止其浮动仍然是一个好主意。 如果您从未计划在该引脚上启用时钟输出、那么您当然可以使用所需的任何下拉电阻器值。

    对于 nRST/nPWDN 引脚、我建议使用连接到 DVDD 的强电阻器、以便 EMI 对该引脚的影响很小。 由于这是一个高阻抗数字输入、即使使用0 Ω 上拉电阻器、也不会出现使用问题。 不过、0到10k 之间的任何值都可能正常。