This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:输入共模电压

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1261-EXCEL-CALC-TOOL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/820000/ads1261-input-common-mode-voltage

器件型号:ADS1261

大家好、我希望使用 ADS1261、但我首先要检查输入端的共模电压是多少?

我正在测量流经分流电阻器的电流、但电源轨位于3V3、而 Vref 将为2V5 -这是可以的吗?

谢谢、

埃尔顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elton、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    ADS12配置 的模拟电源应为5V 电压轨。 当 Vref = 2.5V 时、差分输入电压不应超过+/-2.5V。

    我建议使用以下设计计算器来帮助确定输入信号是否在 ADS1261的范围内: http://www.ti.com/tool/ADS1261-EXCEL-CALC-TOOL。 请尝试一下、如果您仍有疑问、请告诉我!