This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811EVM:DAC7811 EVM 输出通信错误

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/816118/dac7811evm-dac7811-evm-output-communication-error

器件型号:DAC7811EVM
主题中讨论的其他器件:DAC7811

Hiii..

我不熟悉 DAC7811 EVM、我想了解更多相关信息、当 我将代码转储到电路板以及根据数据表进行连接时、我有一个 FPGA 代码用于数模转换器、但我没有得到 输出(Vout)我传递的二进制输入数据中,我得到的恒定电压为3.6V,作为 Vout。

我将电源连接设置为 J3_1、J3_2设置为_+ 10 v、J3_3和 J3_4设置为_+5V 、J3_5和 J3_6设置为 GND、J3_10设置为+5V。

输入连接为 J2_B 引脚编号3作为 SCLK,J2_B 引脚编号7作为 CS, J2_B 引脚编号11作为 MOSI。

在 DAC7811 IC 中,我向数字接口提供了什么输入数据。

但对于  任何二进制输入值,输出 VOUT I 将恒定为3.6V。

我应该如何解决这个问题?

例如:如果我以0的形式发送二进制输入、iam 将获得3.6V 的电压  

如果我以1的形式发送二进制输入、我也会得到3.6V 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    我不确定3.6V 可能来自哪里。 您能否测量并确认不同测试点上的电压和基准? 您是否已使用主板测试过 EVM?

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、Precsiion DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。。。

    IAM 将 TP2上的3.6V 转换为输出电压。 如果我发送任何二进制数据作为输入、例如、如果我当时发送了0000000000000000、那么我在 TP2处获得3.6V 的 Vout。  我通过 MOSI 传递的任何输入数据在 TP2处都将获得3.6V 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好...

    有人能帮我解决 DAC7811 EVM 问题吗、请查看我之前的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好...

    有人能帮我解决 DAC7811 EVM 问题吗、请查看我之前的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    为了简单起见、我将整理此处的所有其他相关主题:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/815256

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/815859

    因日程安排太紧而延误的道歉。 您能否尝试以下方法来了解3.6V 可能来自何处? 可能会造成一些损坏。

    1.拆下跳线 W3、以确保没有基准并监控 TP2

    2.在另一个电路板上进行测试(如果有)

    3.使用 MMB0主板提供 SPI 输入。 不确定是否有 MMB0板

    4.监控 U2A 引脚2和3处的电压

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对此问题是否有任何更新?

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 MMB0等主板我有 FPGA 评估板我将 SCL、MOSI 和 CS 馈送到 FPGA 评估板的 DAC7811 EVM