This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668EVM-PDK:是否可以将 EVM 与 rasberry PI 相连

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8668

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/819200/ads8668evm-pdk-is-it-possible-to-connect-evm-with-rasberry-pi

器件型号:ADS8668EVM-PDK

需要通过 SPI 从 Raspberry PI 与 ads8668进行通信。 需要有关在 EVM 上进行哪些更改以使用外部处理器的帮助。

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是在使用 EVM 还是在使用自己的 PCB?
    EVM 用户指南 将有助于查看如何连接器件。 文档末尾附近有一个原理图。

    器件上的数字引脚需要由处理器驱动、其中包括
    CS、SCLK、SDO、SDI。 使用示波器验证数字通信实际上是对固件的预期非常有用
    此处的数据表 时序图将有助于进行比较

    确保 将 PIN2 RST 拉至高电平、否则器件将被硬接线以断电模式。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Cynthia。

    它是 ads8668 EVM。

    我不确定 ADC EVM 在连接到计算机时是否可以与 Raspberry PI 进行通信。

    我想您回答说这是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、无法将 EVM 连接到通信、也无法连接到 GUI 并将其连接到 Raspberry PI

    如果您想使用 Raspberry PI、则只需使用 Raspberry PI 并创建您自己的软件。

    它是 EVM 和 GUI 或 Raspberry PI 附带的通信卡之一

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Cynthia。