This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:无法获得正确的输出

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/819602/vsp5610-not-able-to-get-proper-output

器件型号:VSP5610

您好!

我在 CMOS 模式下配置 AFE。

在8位模式中、在 SH 模式4通道模拟输入

钳位模式选择-非钳位和 SHREF_EN=ON

内部基准2V 选择。

我已将8MHz 配置为 AFE。外部输入施加1V p-p 和1MHz 频率。

在 AFE 电容器中、放置在主引脚上。GND 引脚通过电容器接地。我已连接图像。  

当我配置 SHP_A 上升0计数、SHP_A 下降0计数、SHD_A 上升0计数、SHD_A 下降0计数时、我能够捕获

和 SHP_B 上升-0计数、SHP_B 下降-7计数、SHD_B 上升- 8计数和 SHD_B 下降- 14计数。 我在 AFE 的通道3和通道04上应用外部模拟信号、然后我可以进行捕获。

但是、当我保持相同的 SHP_A=SHP_B 和 SHD_A=SHD_B 时、我无法按我的需要进行捕获。

我还尝试了不同值的 SHP_A 和 SHP_B 以及不同值的 SHD_A 和 SHD_B。

我已经根据数据表计算了计数。

SHD_A 和 SHD_B 是否应该有所不同、如果是、应该是多少?

如果是这样的话、SHP_A 和 SHP_B 是否应该有所不同?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishal,

    感谢您发帖。 我还在我的电子邮件中收到了您的问题。

    我正在离线并关闭此 e2e 帖子。

    我只是想告诉您,我正在与我的团队就您的问题进行核对,并将在一周结束前回复您并提供答案。