This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ADS1263:对于 ADC 芯片、SNR 或 RMS 噪声、更重要的是什么?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADS1271, ADS1263
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/819391/tina-spice-ads1263-what-is-the-more-important-thing-for-adc-chip-snr-or-rms-noise

器件型号:ADS1263
主题中讨论的其他器件:TINA-TIADS1271

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

为什么某些 ADC 数据表提供信噪比(SNR) dB 值(如 ADS1271)、而其他数据表仅提供 RMS 噪声值(如 ADS1263)?  

对于 ADC 芯片、SNR 或 RMS 噪声而言、更重要的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    SNR 通常是交流噪声规格、而有效分辨率和 RMS 代码用于指定直流噪声性能。 通常为每个 ADC 指定噪声、具体取决于其目标应用类型;在本例中、ADS1271更适合用于交流测量、而 ADS1263适合用于直流测量。

    我希望这会有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!