This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7554:REFIN >VDD

Guru**** 2512015 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/819742/dac7554-refin-vdd

器件型号:DAC7554

DAC7554是否可以在 VDD = 3.3V 但 REFIN = 5V 的条件下供电?   

我认为 REFIN 在典型运行时需要小于 VDD、因为输出缓冲器由 VDD 供电。

但是、 如果 DAC 输入受到限制、以至于输出电压永远不会编程到高于 VDD 的水平、这是可以接受的吗?   

或者、可能还需要考虑其他内部路径、例如 REFIN 和 VDD 之间会在这种情况下导通的 ESD 二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您对 ESD 二极管限制基准输入的问题是正确的。  基准电压不应超过 VDD、以防止 ESD 单元激活基准并将其分流至 VDD。

    请参阅产品数据表中题为"DAC 外部基准输入"的部分。

    谢谢、

    Paul