This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8166:ADS8166输入偏移误差匹配

Guru**** 2967050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/819702/ads8166-ads8166-input-offset-error-match

器件型号:ADS8166

尊敬的同事:

在 ADS8166数据表中、我找到 了输入失调电压误差匹配和输入失调电压误差、有何差异?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    10LSB 的最大输入偏移误差是在单端模式下输入短接至 GND (0V)时转换的最大电压。  当使用4.096V 内部基准电压时,该电压等于4.096V*10/2^16=625uV。  输入失调电压误差匹配是通道间的最大失调电压误差差异(1LSB = 62.5uV、Vref = 4.096)。  例如、如果 AIN0在输入对地短路(0V 输入)的情况下测量200uV、 则具有相同短路输入的 AIN1的最大电压为262.5uV。

    如果一个单通道被校准为0LSB 偏移误差、这个技术规格很有用;那么其它 通道将只有1LSB 的最大偏移误差。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用