This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8331:模拟输入带宽

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/819613/ads8331-analog-input-bw

器件型号:ADS8331

大家好、

我想知道 ADS8331规格。

如何了解模拟输入带宽(MHz)?

它是否意味着平带下降3dB。

我知道、当输入变为低电平时、该频带会扩展。

我有点困惑。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    是的、这是器件输入的-3dB 带宽。  该带宽 是由输入采样电容器和开关导通电阻形成的 RC 滤 波器以及 ESD 二极管和封装带来的附加寄生阻抗的结果。  当信号通过多路复用器时、会有额外的路径电阻、这会进一步降低输入带宽。

    如果这是一个新设计、您可能需要考虑 ADS8167 器件;16b、500kSPS、具有8通道多路复用器和内部基准。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用