请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8331 大家好、
我想知道 ADS8331规格。
如何了解模拟输入带宽(MHz)?
它是否意味着平带下降3dB。
我知道、当输入变为低电平时、该频带会扩展。
我有点困惑。
此致、
Kenji
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kenji、
是的、这是器件输入的-3dB 带宽。 该带宽 是由输入采样电容器和开关导通电阻形成的 RC 滤 波器以及 ESD 二极管和封装带来的附加寄生阻抗的结果。 当信号通过多路复用器时、会有额外的路径电阻、这会进一步降低输入带宽。
如果这是一个新设计、您可能需要考虑 ADS8167 器件;16b、500kSPS、具有8通道多路复用器和内部基准。
此致、
Keith N.
精密 ADC 应用