This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:如何连接 HART 调制解调器

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, DAC8740H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/819256/dac161s997-how-to-connect-the-hart-modem

器件型号:DAC161S997
主题中讨论的其他器件: DAC8740H

尊敬的团队:

当使用 DAC161S997实现4-20mA 电流输出和 HART 通信时(与 AD5700配合使用)。 请帮助检查连接是否正确? 尤其是 HART 连接部分。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    该原理图看起来与我们的 EVM 设计相当密切、因此我看不到任何问题。 不过、我建议您指出我们的 DAC8740H 是 AD5700的替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的推荐、我已经向客户推荐了此器件。

    谢谢!

    此致、

    雪利