This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588H:具有更高带宽的集成 PGA 和 ADC

Guru**** 2969470 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/819334/ads8588h-integrated-pga-and-adc-with-higher-bandwidth

器件型号:ADS8588H
主题中讨论的其他器件:ADS8688

我的客户 正在寻找 ADC、ADS8588或 ADS8688除了集成的16kHz LPF 外、几乎是理想的规格–他们 理想情况下希望带宽在50-100kHz 左右。 我已经浏览过 TI 器件列表,但很遗憾找不到集成了 PGA 和 ADC 的更高带宽的器件,只想检查一下我没有错过什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们具有集成 AFE 的器件的最高 LPF 截止频率在30kHz 范围内、但我们目前没有一个器件能够在您所需的范围内提供截止频率

    此致

    Cynthia