This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142-Q1:有关不同功能模式的问题

Guru**** 2785125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/818901/ads7142-q1-questions-about-different-function-mode

器件型号:ADS7142-Q1

大家好、

请帮助确认以下问题:

#1如果数据缓冲区只能在自主模式下使用? 在 Manuel 模式和高精度模式下不会使用数据缓冲器,对吧?

#2 至于具有自动序列的手动模式、我们如何设置它仅扫描 CH0、或将其设置为扫描两个通道?  

非常感谢您的支持。

此致

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    关于问题2、我在数据表中找到了相关配置、请忽略该问题、非常感谢。

    此致

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴数据表对我有所帮助。

    至于您的第一个问题、您回答正确。 仅当器件在自主模式下使用时、才可访问 FIFO。

    缓冲区可以接收数据预报警或后报警。  有关 FIFO 的信息、请参见数据表的第16页。

    希望这对您有所帮助

    Cynthia