This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118-Q1:ADS1118通道间的等待时间

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/819145/ads1118-q1-ads1118-waiting-time-between-channels

器件型号:ADS1118-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1118

在 ADS1118准备好下一个通道转换(或集成温度传感器)之前需要等待多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!



    答案取决于器件的使用方式。

    如果器件处于单次转换模式、则在前一次转换完成后、下一次转换可立即启动。 您可以写入配置寄存器以设置输入通道并开始转换。

    如果器件处于连续转换模式、则您需要更改器件的通道。 在进行中的转换完成后会发生变化。 然后、您将等待下一个 DRDY 指示以收集数据。



    吴约瑟