This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-EP:具有 TMS320F28335的 ADS1278 SPI 接口

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, ADS1278, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817320/ads1278-ep-ads1278-spi-interface-with-tms320f28335

器件型号:ADS1278-EP
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335ADS1278C2000WARE

您好!

我们需要通过 SPI 将 ADS1278连接到 TMS320F28335。 您能否建议我们、此 ADC SPI 接口是否与德州仪器(TI)在示例代码中提供的常规 SPI 器件驱动程序模块兼容。

它是否与 McBSP SPI 接口兼容  ?

此外  、数据表中将采样率称为128kSPS、我假设每个单独通道同时具有128kSPS 的采样率。 理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、

    我将对此进行研究、并向您返回有关将 ADS1278连接到 F28335的信息。

    我还会让负责 ADS1278的人员对采样率的理解发表意见。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、

    很抱歉耽误你的时间。

    我们不提供特定器件的示例代码。

    但是、C2000器件有一些示例 SPI 代码、可以使用示例。

    这些位于 C2000ware 中:

    我尝试使用 C2000和 ADS1278查找 TI 参考设计、但很遗憾我没有找到。

    我能够确认所有 ADS1278通道都是同步的。

    此致、

    涉水