This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI DAC 取代 ADI AD 5721

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/818940/ti-dac-replace-adi-ad-5721

主题中讨论的其他器件:DAC8881

为了适应各种电压输出、我们在许多器件上使用了 ADI AD5721。 现在、我们要使用 TI DAC 来替代 AD5721。 我们可以使用多种材料替代 AD5721。 最大输出电压范围为12V 和5V。 请推荐一些合适的材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    感谢您的查询。 您可以从 DAC8881开始。 如果您需要选项、请告诉我具体要求、我将能够为您推荐合适的器件或器件组合。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    精密 DAC 应用工程师