This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADCS7476:ADCS7476数据运行错误

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/818213/adcs7476-adcs7476-data-run-error

器件型号:ADCS7476

尊敬的专家:

有一个问题:“为什么当他们打开缓冲存储器时,数据来自 BIT0-BIT11,并关闭缓冲存储器时,数据来自 BIT1-BIT12?”

希望您能给出一些意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请勿重复发布。

    请返回原始帖子