This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:此器件的一般布线帮助

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, ADS124S08EVM, ADS124S08, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/818421/ads124s06-general-wiring-help-with-this-device

器件型号:ADS124S06
主题中讨论的其他器件: MSP432P401R、 ADS124S08EVM、 ADS124S08、 MSP430F5529

您好!

我希望将 ADS124S06与 MSP432P401R Launchpad 配合使用、以测量电压并将数据发送到计算机。 我想知道在设置器件时是否能获得一些一般性帮助;我很困惑、我需要设置哪些引脚才能使器件正常工作。 我计划使用所有6个模拟输入引脚并通过 SPI 将数据发送到 MSP432。 此外、我希望将 AVDD 设置为5V。我遇到的大多数问题是 REF 和数字引脚。 如果您需要我提供的更多信息来帮助您进行设置、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    我建议查看 ADS124S08EVM 用户指南和用户指南末尾的原理图、以了解器件的连接方式。

    http://www.ti.com/lit/ug/sbau272a/sbau272a.pdf

    ADS124S08是 ADS124S06的超集版本、连接方式非常相似。  基本上、您不应让任何数字引脚悬空。  CLK 引脚可被接至低电平、从而启用内部振荡器。  复位可连接高电平或由微 GPIO 控制。  启动/同步可连接至高电平以强制器件进入连续转换模式、或连接至低电平以通过命令运行、或连接至 GPIO 以控制引脚。  DRDY 是一个输出引脚、可通过 GPIO 输入引脚进行监控。  可以轮询该引脚以检查转换是否完成、或者更好的情况是应连接到 GPIO 中断(高电平到低电平转换)、以便在转换完成后尽快读取数据。  DOUT/DRDY 将连接到 LaunchPad 上所需的外设 MISO (P1.7)。  DIN 连接到 MOSI (P1.6)、SCLK 连接到 LaunchPad SCLK 引脚(P1.5)。  CS 需要使用 GPIO 引脚进行控制、因为事务长度可能因单字节到多字节而异。  CS 必须在整个通信事务期间保持低电平。  CS 也可以连接到低电平、但如果可能、最好使用 CS。

    还有一个示例代码、通过调整与硬件引脚的低级通信以及与 MSP430F5529 LP 相对应的对 ARM 处理器的适当调用、可针对 MSP432进行调整。

    http://www.ti.com/lit/zip/sbac159

    在基准方面、ADS124S06具有可使用的内置2.5V 基准。  要使用该基准、您需要一个从 REFOUT 到 REFCOM 的1uF 或更大电容器。  REFCOM 还需要连接到 AVSS。  

    您还可以将外部基准连接到 REFP 和 REFN 引脚。  有两组基准输入 REF0和 REF1可被使用。  可在0.5V 至 AVDD 电源电压范围内施加外部基准。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob!

    最后一个问题:由于我不打算使用 ADS124上的 GPIO 引脚、我应该将它们连接到高电平还是将它们保持悬空?  

    谢谢、

    Spencer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    ADS124S06数据表的10.1.5节中讨论了未使用的输入和输出。  您可以将 GPIO 保持悬空、也可以根据需要将其连接至高电平。

    此致、

    Bob B