This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:2.048MHz 以外的外部时钟可用于 ADS1299-4?

Guru**** 2575495 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817730/ads1299-4-an-external-clock-other-than-2-048mhz-can-be-used-for-ads1299-4

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件:ADS1299

大家好、TI 专家

在我们的设计中、2.048MHz 时钟不是很容易生成的。 但是、4.096MHz 或8.192MHz 对我来说更简单、如果这些时钟用于 ADS1299、噪声性能会怎样呢?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、海报!

    我们的支持人员正花时间与家人一起在美国度过独立日假期。  可能是7月8日、我们才会在您的查询中为您提供帮助。  我们提前对延误表示歉意、并将尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    感谢您的发帖。

    您是否有理由不能使用内部2.048MHz 振荡器? 内部振荡器可通过一个上拉电阻器将 CLKSEL 引脚连接至 DVDD 来选择。

    如果出于某种原因需要外部时钟频率、则必须满足建议运行条件表中的主时钟输入频率限制。 这将要求您对系统中的4.096MHz 或8.192MHz 时钟选项进行分频。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢你的答复。 是的、外部时钟由 MCU 上的 PLL 生成。 它至少为8.192MHz。 那么、是否有 TI 芯片可以对时钟进行分频?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    是的- TI 确实为时钟分频器提供了各种解决方案。 请参阅 我们产品系列的时钟和计时部分。

    需要明确的是、ADS1299包含自己的 内部2.048MHz 时钟、因此客户可以使用它来代替外部时钟。  

    此致、