This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:噪声读数

Guru**** 2600075 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4132, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817888/ads124s08-noisy-readings

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件:LM4132

您好!

我们将获得超出预期的噪声 ADC 读数。  例如、如果我将输入接地、我将获得与表7相匹配的读数、但一旦我们施加高于该值的电压、噪声就会上升。  例如、在200SPS 时、~2.5V 时、我们仍然会得到0.8mV 的峰间噪声。  在2000sps 时、我们得到1.4mV。  为了确保我们的传感器不会出现问题、我还仅通过 E3620A 工作台电源提供了2.5V 电压、并获得了类似的结果。  我附上了一个原理图供审核。  我已经根据布局指南回顾了 PCB 布局布线看起来非常好、我们通常非常好地正确布置数据转换器。  该基准是一个提供外部3V 基准的 LM4132。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    在原理图中、您在 AVDD 和 AVSS 之间缺少所需的330nF 电容。  如果您要使用内部基准、REFCOM 应连接到 AVSS。  了解您正在使用的配置设置会有所帮助。  您是否注意到数据是否显示电源线路周期噪声?  或者可能还有其他一些噪声模式?  您能否提供一组原始连续数据供我查看?

    除了糟糕的 PCB 布局之外、噪声还可能来自输入电压(可能包括 EMI/RFI)以及电源和基准。  在大多数情况下、根据原理图注释、您使用的似乎是 PGA_Bypass。

    在进行故障排除时、最好监控电源和基准、以确保不会发生振荡。  由于缺少所需的330nF 电容器、ADS124S08内也可能存在一些不稳定情况。  我会尝试监控您的 AVSS 电源。  此电源配置可能会有一些不稳定。  运算放大器灌/拉所需电流的能力可能存在一些问题。  我会尝试将 AVSS 直接连接到 GND、然后查看这是否会清除噪声。

    确定噪声源后、我们就可以找到解决该问题的方法。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    我断开 AVSS 电源并将其接地。  它没有改善。  此外、在 AVDD 和 AVSS 之间添加1uF 电容器也没有任何帮助。  据我所知、电源看起来至少干净、达到示波器能够告诉您的程度。  我将订购 EVAL 板进行比较。  AVDD (3.1V)看起来也很干净。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:  

    您还可以尝试其他一些操作。  首先、通过将结果与相同配置进行比较、但使用内部基准来检查外部基准。

    此外、为了消除电源线周期噪声、请尝试以20sps 的速率进行转换、以查看是否有改进。

    了解寄存器设置和查看您获得的数据结果会有所帮助。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我将尝试内部基准。  我有点担心 REFCOM 接地、而不是 AVCC 接地、因为数据表建议将 REFCOM 连接到 AVCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    此时、我们仍在尝试查找您所看到的噪声源。  使用内部基准、即使它未实现最佳连接、也有助于限制潜在问题。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    今天、我将介绍一些不同的参考资料。  我将向您介绍这些功能的最新表现。

    Andrew