This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:需要帮助以查看 ADS124S08以了解合适的电源和接口

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/818444/ads124s08-need-help-to-review-ads124s08-for-proper-supplies-and-interfaces

器件型号:ADS124S08

您好!

请帮我查看 ADS124S08的原理图、了解合适的电源、输入信号滤波和现场接口;随附的是原理图的 pdf 文件。  

谢谢!e2e.ti.com/.../ADS124S08-interfaces.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lasto、

    我不太确定我是否关注所有情况。  电流 B 是否来自4-20mA 环路?  电流是否是诊断?

    1. L10的影响将取决于铁氧体的直流电阻值。  如果电流是恒定的、则铁氧体对分流测量的影响应很小。

    2.至于输入滤波、我在滤波器路径中看到的唯一电阻值是接线路径和 RN1。  我看不到 RN1的值 有几个注意事项。  一个是抗混叠和/或噪声滤波、以创建低通滤波器。  另一个考虑因素是瞬态事件的电流限制。  必须防止模拟输入出现过压情况、过大的电流会流过模拟输入。  10mA 是最大值。  您在 B 电流侧似乎有一个 TVS 二极管来钳制电压。  原理图显示的是5V、但可以下降的电压通常较高。  即使过压为5V、也比最大输入电压(AVDD+0.3V)高2.2V。  因此、电流将流经 ESD 结构流向 AVDD。  这需要 RN1上的压降来将电流限制在不超过10mA。  2.2V/10mA 等于220欧姆的最小电阻。  TVS 上的电压很可能会比5V 大几伏、因此电阻可能需要更大。

    3.电源/接地连接似乎正常。

    4. EMI/EMC 始终是一项挑战。  通常、您需要避免所有的分裂、尤其是在接地层。  这意味着具有一个公共的单接地平面。  隔离要求可防止出现这种理想情况。  交替信号层和接地层也很有用、但这会极大地增加总层数和构建成本。  您可能还想参阅此常见问题解答帖子中的信息:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/755516

    此致、

    Bob B