This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1110:有关 ADS1110转换的问题

Guru**** 2815495 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1110, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/818048/ads1110-questions-of-ads1110-converting

器件型号:ADS1110
主题中讨论的其他器件: ADS1115

大家好、我在使用 ADS1110转换器时有几个问题。

1、此器件似乎没有采样保持功能、因此如果在转换时输入电压发生变化、会发生什么情况?

当前设置为 PGA=8和 DR=15 SPS 16位转换。

此器件将模拟电压转换为数字电压需要多长时间?(PGA=8、DR=15SPS 16位)

偏移误差

我需要一些有关我们如何处理该偏移误差的详细信息。

我的输入电压范围约为-0.5mV ~ 35mV、0.4mV 失调电压是我无法忽略的。

那么,每个单独组件的错误值是否是固定的? 比如、我可以在 CPU 中设置一个数字来校正0点、还是在上电时必须校准 ADC?

3、Vin+和/或 Vin-会高于 Vdd 会发生什么情况?

模拟传感器的工作电压为@ 5V、但 ADS1110设置为3.3V、这将更容易通过 IIC 与 CPU 进行通信。

是否可以保证 CMRR 和 PSRR 值? 由于它是一个差动输入信号、并且可能在3.3V 电源上有噪声(例如 IIC 时钟和数据线)。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢炳彬


    这里有很多问题、所以我将按要求回答。

    该器件的输入端没有采样保持型电路。 该器件是一种 Δ-Σ 类型的器件、输入被多次采样以生成单次转换数据。 在66.7ms (15SPS)的整个数据周期内、器件以调制器速率进行采样。 在数据速率为15SPS 且调制器速率为275kHz 的情况下、该器件采集约18000个输入样本、以从 ADC 生成单输出数据。 输出数据基本上是整个数据周期内测量的平均值。

    2.我对失调电压没有太多的详细介绍。 我认为您需要校准不同器件之间的偏移。 温度和电源的失调电压将会发生变化、我们在电气特性表和典型曲线的数据表中对此进行了介绍。

    VIN+和 VIN-不应超过电源电压。 查看数据表第2页上的绝对最大值表。 如果任何输入低于-0.3V 或高于 VDD+0.3V、则可能会损坏器件。 如果要测量达到5V 的电压、则应以5V 运行 VDD、否则可能需要衰减输入信号。 此外、由于该器件的内部基准电压为2.048V、因此(AIN+)-(AIN-)应小于2.048V。

    不保证 CMRR 和 PSRR。 我们仅列出这些参数的典型值。

    我要注意的是、您的测量可能需要更高的精度和精度。 如果您需要、我会推荐其他器件。 ADS1115是类似的、可能更适合您的应用。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助、

    我的所有问题都回答了。

    谢谢、此致、