This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:ADS1263寄存器

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817868/ads1263-ads1263-registers

器件型号:ADS1263

在为此器件设置寄存器时需要帮助。 应该设置5个寄存器、但我们只看到4个寄存器、因此无法获得所需的高转换率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    我们的 ADS1263专家正在度假、于8日星期一返回办公室。  同时、您能否告诉我们您尝试使用 ADS1263实现的转换速率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表第49页的表9、38400、但我们需要访问 SINC5才能实现这一目的、但我们在控制寄存器中只能看到 SINC1-4。 我们如何访问 SINC5?

    在第92页的表43中没有 SINC5...

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    在如何选择 SINC5滤波器方面、ADS1263数据表并不十分清楚;但是、当您将 DR 寄存器字段编程为任何 SNIC5滤波器数据速率(14.4k、19.2k 或38.4k)时、就会选择 SINC5滤波器。

    当选择其中任何一个数据速率时、第二级 SINCn 滤波器被旁路、并且滤波器寄存器设置(通常控制第二级滤波器阶数)无效。

    我希望这有助于... 如果您在实现38.4kSPS 数据速率方面仍有问题、请告诉我。