This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1296R:如何测量 ADS1296R 模拟通道的动态范围和最大相位滞后

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1296R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817763/ads1296r-how-to-measure-the-dynamic-range-and-maximum-phase-lag-of-the-ads1296r-analog-channel

器件型号:ADS1296R
我想测量 ADS1296R 模拟通道的动态范围和最大相位滞后。 是固定值还是变量值。

我的问题:

1. 1mV ECG 信号的动态范围是否为72dB/12位? 如何测量?
2. 6Hz 时的最大相位滞后是否达到6度? 如何测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、海报!

    我们的支持人员正花时间与家人一起在美国度过独立日假期。  可能是7月8日、我们才会在您的查询中为您提供帮助。  我们提前对延误表示歉意、并将尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS1296R 的动态范围将取决于输出数据速率和增益设置。 这些参数最终决定 ADC 的噪声性能。  

    可以使用表1-4中列出的输入短路噪声测量值来计算动态范围、如下所示:

    动态范围(dB)= 20 x log10 (VN_pp / FSR)

    有效分辨率(位)= log2 (VN_pp /FSR)

    例如、在表1中、满量程范围(FSR)等于2xVREF = 4.8V。当 PGA = 12V/V 且数据速率= 500SPS 时、动态范围约为-124dB、有效分辨率约为20.7位。 请记住、这是基于对 PGA 输入进行内部短路、从而消除外部信号源和 ADC 基准电压的噪声。

    关于相位延迟、Sinc3数字滤波器具有线性相位响应、并将对所有输入频率应用相同的延迟。

    此致、