This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TSC:触摸坐标不稳定

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/818398/faq-tsc-touch-coordinates-are-unstable

您好!

当我短按触摸屏时、我会得到不稳定的值、但当我长按时、这些值是稳定的。 出什么问题了?

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问得好! 可能需要滤除来自 LCD 面板或背光电路的不必要噪声。 在这种情况下、您可能需要添加一些外部电容器来滤除此噪声。 添加这些电容器还会产生需要考虑的稳定时间要求。  

    有关趋稳问题的解决方案、请参阅您所使用控制器的数据表的触摸屏趋稳部分。 如果噪声是系统中的问题、您可以随时查看应用手册 降低触摸屏系统中的模拟输入噪声。

    此致、

    Aaron