This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:具有 ADC1173并行 AD 转换器的 TSW1400EVM 模块

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC1173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/818300/tsw1400evm-tsw1400evm-module-with-adc1173-parallel-ad-converter

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件: ADC1173

您好!

为了读取和分析高速模拟信号、我希望将 ADC1173电路板与 TSW1400EVM 评估模块结合使用。 由于这是一个并行 ADC、因此它通过 CMOS 接口连接到 TSW1400板。
但是、当使用高速数据转换软件时、软件会识别 TSW1400板、但不识别 ADC -> 在"Select ADC"框中、未列出 adc1173_CMOS。
软件版本为 v5.00.02、我还安装了最新的补丁(4月发布)。

是否有人遇到过相同的问题?
您对如何解决这个问题有什么想法吗?

感谢您的支持!

此致、
T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、T. SO、

    出于某种原因、此版本的 HSDC Pro 中未包含这些文件。 请找到所缺少的文件以及添加它们的说明。

    e2e.ti.com/.../Documents.zip

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    非常感谢!

    这很有帮助、问题得到解决。

    此致、
    TIRA SO